Insight – La plataforma que necesita para la gestión de la energía
Insight es una plataforma de gestión de energía potente pero simple, forma parte del ecosistema de almacenamiento y energía solar residencial y comercial de Schneider Electric. Proporciona interfaces intuitivas basadas en navegador web y móvil para propietarios e instaladores por igual.
Ciberseguridad Avanzada
Insight cumple con los estándares internacionales de ciberseguridad. La encriptación de las comunicaciones y del almacenamiento de la información del usuario asegura que el acceso a la instalación y la información del usuario siempre están protegidos y los datos almacenados de forma segura.
Acceso desde cualquier sitio en cualquier momento
Insight está disponible tanto en local como en la interfaces cloud y móvil.
Insight
Inisight proporciona un control y monitorización intuitivos tanto a propietarios como a operadores de instalaciones comerciales, así como a instaladores solares. Funcionalidades como la monitorización, generación de informes y el control remoto aseguran que cada cualquier usuario pueda acceder a la información que necesite desde cualquier sitio y en cualquier momento.
Si ya tenía acceso a Conext Insigth 2 o a Insight, puede emplear sus mismos credenciales.
La aplicación móvil está disponible en el Apple App Store y en el Google Play Store. Haga seguimiento de su Sistema de generación solar y almacenamiento de energía incluso cuando esté fuera.
Conext Gateway
Supervisión de banco de baterías con detección de estado de la serie de baterías
El monitor de baterías Conext™ indica las horas de funcionamiento por batería y determina el estado de carga del banco de baterías. También comparte los parámetros más importantes del banco de baterías con los inversores/cargadores XW Pro o XW+, lo que mejora el rendimiento general de los bancos de baterías de 24 y 48 V. La detección del desequilibrio de la serie de baterías se determina utilizando la innovadora tecnología de detección de punto medio, que proporciona el tiempo que existe para abordar el problema antes de que el rendimiento se vea afectado significativamente.